Variabili
Una variabile è un elemento che rappresenta una figura o una caratteristica di un oggetto e specifica il valore di tale caratteristica.
Panoramica sulle variabili
Ogni variabile:
- Contiene un attributo Tipo Dato
- Può essere strutturata per contenere altre variabili
- Contiene attributi descrittivi
- Non può contenere oggetti
SUGGERIMENTO:
Non è possibile rimuovere proprietà dagli oggetti predefiniti. Ad esempio, non è possibile rimuovere la proprietà
Testo
dall'oggetto Etichetta
.Esempi di variabili
Ad esempio, una variabile può rappresentare:
- La velocità di un oggetto fisico
- La variabileSpeedcon un valore numerico (Int32) definisce la velocità dell'oggetto Motor.
- Una caratteristica di stile di un oggetto grafico
- La variabileColore testodefinisce il colore dell'oggetto Etichetta
- Varie proprietà degli oggetti
- Un collegamento dinamico all'oggettoDatabaseInterno1definisce il valore della variabile Archivio.
Fornire un feedback