Configurare una casella di selezione
Aggiungere un oggetto casella di selezione e modificarne le proprietà.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, atto a contenere la casella di selezione, quindi selezionare .
- (Opzionale) InProprietàmodificare le impostazioni della casella di selezione:
- Valore. Valore iniziale. Un valore numerico o un collegamento dinamico a una variabile con un valore numerico.SUGGERIMENTO: Se si collega dinamicamente la proprietàValorea una variabile e si immette un nuovo valore a runtime, il nuovo valore verrà convertito automaticamente nel tipo di dati della variabile collegata. Se, ad esempio, si crea un collegamento a una variabile di un tipo di dati UInt32 e si immette1.6nella casella di selezione, il valore immesso verrà arrotondato per eccesso a2.0.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- Valore minimo. Valore minimo impostabile per la casella di selezione.SUGGERIMENTO: Se il valore si trova al di fuori dell'intervallo diValore minimoeValore massimo, il bordo della casella di selezione diventa rosso per un breve istante e il valore ritorna al valore precedente.
- Valore massimo. Valore massimo impostabile per la casella di selezione.
- Incremento. Valore di aumento o riduzione del valore quando si utilizzano i pulsanti per incrementare il valore.
- Formato di input. Formato del valore visualizzato.I valori consentiti sono i seguenti:Numerico (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)FormatoDescrizioneEsempiodNumerico, senza separatore delle migliaia.Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero di posizioni decimali (senza padding).
- d: -1234 ► -1234
- d: 5.618 ► 5618
- d2: 1234.239 ► 1234.24
nNumerico, con separatore delle migliaia.Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero di posizioni decimali (senza padding).- n1: -1234.23 ► -1,234.2
- n2: 5804.236 ► 5,804.24
- n3: -1234.23 ► -1,234.230
eNotazione esponenziale.Dopo il segnaposto del formato, il numero di cifre decimali si configura con un intero.- e10: 12345.6789 ► 1.2345678900E4
- e2: 2665.778 ► 2.67E3
fNotazione a punto fisso.Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero esatto di posizioni decimali.- f3: 123 ► 123.000
- f3: 123.23 ► 123.230
- f4: -1898300.678 ► -1,898,300.6780
- f3: 123.4 ► 123.400
pPercentuale.Dopo il segnaposto del formato, con un numero intero si configura il numero di posizioni decimali.- p: 1 ► 100%
- p3: -0,397481 ► -39,748%
xNotazione esadecimale.255 ► ffbNotazione binaria.107 ► 1101011oNotazione ottale.56 ► 70 - Modificabile. Abilitare l'immissione del valore della casella di selezione con i tasti della tastiera.SUGGERIMENTO: Anche seModificabileè impostato suFalso, è comunque possibile utilizzare i pulsanti della casella di selezione per aumentare o diminuire il valore della casella di selezione.
- Pulsanti visibili. Visualizzare i pulsanti per aumentare o diminuire il valore.
casella di selezione
Fornire un feedback