Gestire oggetti grafici

Creare, modificare, spostare ed eliminare tipi e istanze di oggetti grafici.

Tipi di oggetti e istanze di oggetto

Qualsiasi oggetto grafico creato nella cartella
Interfaccia utente
predefinita o in una sottocartella della cartella
UI
viene automaticamente configurato come tipo. Vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
SUGGERIMENTO: I tipi sono disponibili in
Vista tipi
nella cartella
UI
.
Per aggiungere oggetti grafici a
Applicazioni FactoryTalk Optix
, creare istanze di oggetti dai tipi di oggetto. Vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.

Gestione degli oggetti

Interattività degli oggetti

Modificando le proprietà dell'oggetto grafico, è possibile rendere l'oggetto spostabile o animarlo. Per ulteriori informazioni, vedere:

Protezione degli oggetti

In
Vista progetto
, bloccare gli oggetti grafici per impedire ad altri utenti di
FactoryTalk Optix Studio
di modificare gli elementi secondari dell'oggetto in fase di progettazione. È possibile impostare una password necessaria per sbloccare l'oggetto come ulteriore livello di sicurezza.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal