Modificare le proprietà degli oggetti grafici
Modificare le proprietà di un oggetto per modificare il nome, le proprietà univoche dell'oggetto, nonché l'aspetto e il comportamento a runtime.
- InVista progettoo nell'editor, selezionare l'oggetto da modificare.
- InProprietà, modificare i valori delle proprietà.SUGGERIMENTO: Le proprietà visualizzate di un oggetto dipendono dall'oggetto selezionato. Vedere Proprietà comuni.
(Opzionale) In
Eventi
, aggiungere i metodi da eseguire quando si verifica un evento. Vedere Aggiungere un metodo a un evento esistente.
SUGGERIMENTO:
Gli oggetti indicatore contengono le categorie
Valore
e Indicatore
. Se le proprietà Valore minimo
e Valore massimo
di un indicatore cambiano in modo continuativo e rapido, le prestazioni dell'applicazione di runtime ne risentono in quanto l'indicatore deve essere ridisegnato a ogni cambiamento di valore.proprietà
Fornire un feedback