Sviluppare una soluzione per l'importazione di traduzioni
Utilizzare la comunicazione OPC UA per importare traduzioni da un altro progetto.
Esempio di applicazione - client, modulo di login

Esempio di applicazione - client, utente italiano connesso

Esempio di applicazione - client, utente americano connesso

NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
ImportTranslations.zipPrerequisiti
- Creare un progetto Server. Vedere Creare un progetto.
- Creare un progetto Client. Vedere Creare un progetto.
SUGGERIMENTO:
Il progetto Client importa i dati dal progetto Server.
- Per sviluppare il progetto server
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
- Per sviluppare il progetto client
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

Selezionare
per eseguire i progetti server e client utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire i progetti su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Esegui
Fornire un feedback