Driver di comunicazione

Utilizzare i driver di comunicazione per stabilire connessioni con controller e importare tag. Utilizzare i tag del controller per progettare la logica dell'applicazione.

Oggetti del driver di comunicazione

Ciascun driver di comunicazione è costituito dalla seguente gerarchia di oggetti:
  • Driver di comunicazione
    . Rappresenta un protocollo di comunicazione. Può contenere più oggetti
    Stazione di comunicazione
    . Vedere Configurare un driver di comunicazione.
    • Stazione di comunicazione
      . Rappresenta un controller fisico.
      • Tag
        . Contiene i tag importati dal controller. I tag possono contenere cartelle e altri tag. Vedere: Sincronizzare tag importatie Organizzare tag importati.
        SUGGERIMENTO:
        Ciascun tag importato crea una variabile tag di progetto corrispondente. I valori e i tipi di dati delle variabili Tag rimangono sincronizzati con i valori dei tag sul controller a runtime in modalità lettura e in modalità scrittura. Quando il tipo di dati del tag del controller non corrisponde a un tipo di dati standard OPC UA, viene impostato il tipo di dati OPC UA più rilevante per la variabile.
        Se i tag contengono metadati, questi vengono importati.
        Per importare i tag ACD, è necessaria una versione valida di FactoryTalk Logix Designer. Vengono importati moduli aggiuntivi da ACD. I moduli aggiuntivi dai tag l5x non vengono importati.
      • Tipi
        . Contiene i tipi importati dal controller. Vedere Creare un'istanza di un tipo di tag.
      • TagImporter
        . Consente di importare tag da controller in modalità online o offline.
        SUGGERIMENTO: Utilizzare la modalità offline per importare un file con tag esportati dal controller. Utilizzare la modalità online per stabilire una connessione con il controller nella rete e importare tag dal controller. Vedere Panoramica dei driver di comunicazione.

Comunicazione a runtime

Mantenere i valori e i tipi di dati dei tag importati sincronizzati con il controller. I tag si sincronizzano a intervalli regolari in base al valore del
Tempo di polling per variabili dinamiche
dei presentation engine. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare il tempo di polling per variabili dinamiche per i controller.
Per ottimizzare le operazioni di lettura/scrittura,
FactoryTalk Optix Studio
sincronizza i tag visualizzati o scritti negli oggetti grafici attivi. Per risparmiare larghezza di banda, i valori dei tag del controller vengono aggiornati in fase di runtime solo quando
Applicazioni FactoryTalk Optix
visualizzano i valori dei tag. Per ulteriori informazioni sugli stati delle operazioni di lettura/scrittura, vedere Codici operazione di lettura/scrittura.
Per visualizzare lo stato di connessione del controller a runtime, vedere Aggiungere un widget Stato di connessione alla stazione.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal