Importare o esportare ricette a runtime
Utilizzare NetLogic RecipeImportExport per importare ricette da un file
CSV
o esportare ricette in un file CSV
a runtime.Prerequisiti
- Per importare o esportare ricette a runtime
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Librerie
- InLibrerie:
- SelezionareScripts.
- Dal riquadro a destra, trascinareRicette di importazione/esportazionein una cartella inVista progetto.TrascinareRicette di importazione/esportazionenella cartellaModello.
- SelezionareChiudi.
- InVista progetto, selezionare l'oggettoRecipeImportExport.
- InProprietà:
- Nella proprietàSchemaRicetta, selezionare lo schema ricetta dell'oggetto di riferimento.
- NelCSVFileimmettere il percorso completo del fileCSVda importare o esportare.C:\temp\export_recipes.csvNOTA: I campi del fileCSVda importare devono corrispondere alle colonne del database.
- Nella proprietàCSVSeparator, impostare il delimitatore CSV.
- Per delimitare i campi con le virgolette nel fileCSV, impostare la proprietàWrapFieldssuVero.
- Configurare i pulsanti per attivare l'importazione o l'esportazione:
- Aggiungere un oggetto Pulsante in un contenitore e associare il suo evento MouseClick al metodo NetLogic Import.
- Aggiungere un oggetto Pulsante in un contenitore e associare il suo evento MouseClick al metodo NetLogic Export.
Per ulteriori informazioni, vedere Pulsante e Aggiungere un metodo a un evento esistente.
Fornire un feedback