Configurare una sparkline

Configurare l'origine dei dati da visualizzare nell'oggetto Sparkline. Regolare le proprietà dell'oggetto Sparkline.
IMPORTANTE: Non utilizzare le polilinee come contenitori per le sparkline.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo che conterrà l'oggetto
    Sparkline
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli dati
    Sparkline
    .
  2. In
    Proprietà
    , creare un collegamento dinamico tra
    Valore penna
    e un nodo o database da cui si desidera ottenere i dati.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
  3. (Opzionale) Configurare le proprietà della Sparkline:
    • Colore penna
      . Colore della penna Sparkline.
    • Spessore penna
      . Spessore della penna Sparkline.
    • Finestra temporale
      . Intervallo temporale della Sparkline.
    • Tempo di aggiornamento
      . Tempo di aggiornamento della Sparkline.
    • Massimo asse Y
      . Valore massimo dell'asse Y.
    • Minimo asse Y
      . Valore minimo dell'asse Y.
    • Intervallo alto
      . Valore alto dell'intervallo.
    • Intervallo basso
      . Valore basso dell'intervallo.
    • Colore intervallo
      . Colore di sfondo dell'intervallo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal