Importare nodi a runtime

L'importazione di nodi a runtime richiede una configurazione iniziale.
  1. Per importare nodi a runtime
  2. In
    Vista progetto
    selezionare un client OPC UA.
  3. In
    Proprietà
    selezionare
    Add
    accanto a
    Configurazioni di runtime
    .
    ConfigurazioneDiRuntime
    #
    viene visualizzato sotto
    Configurazioni di runtime
    .
  4. Impostare le proprietà
    ConfigurazioneDiRuntime
    #
    :
    • Nodo destinazione locale
      . Nodo di progetto in cui importare il nodo di interesse e tutti i nodi figlio.
    • Nodo sorgente remoto
      . Percorso del nodo di interesse nel modello informativo del server, espresso come sequenza di
      BrowseName
      separati da
      /
      . Seleziona tutti i nodi figlio del nodo indicato. Non è necessario indicare il nodo principale del server.
    • Modalità sincronizzazione contenuto
      :
      • Nessuna sincronizzazione
        . Disabilita l'importazione di nodi e valori delle variabili.
      • Solo importazione
        . Importa i nodi di interesse, ma non conserva la struttura dei nodi o i valori delle variabili sincronizzate.
      • Importa e sincronizza i valori
        . Importa i nodi di interesse e mantiene sincronizzati i valori delle variabili.
      • Sincronizzazione completa
        . Importa i nodi di interesse e mantiene sincronizzati la loro struttura e i valori delle variabili.
    • Includi nodo sorgente remoto
      :
      • Falso
        . Importa solo i nodi figlio.
      • Vero
        . Importa sia il nodo indicato in nodo sorgente remoto, sia i nodi figlio.
    • Abilita sincronizzazione eventi
      . Espone nel nodo client OPC UA indicato in
      Nodo destinazione locale
      gli eventi generati dal nodo del server indicato in Nodo sorgente remoto.
    • Tipo di evento
      . Tipo di evento di interesse tra quelli generati dal nodo del server indicato in Nodo sorgente remoto ed esposti nel nodo client OPC UA indicato in
      Nodo destinazione locale
      .
      SUGGERIMENTO: Selezionare
      Aggiungi collegamento dinamico
      e all'interno di
      Tipi
      EventTypes
      , selezionare il tipo di evento.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal