Panoramica di FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
è costituito da diversi componenti software in esecuzione su diverse parti del sistema di automazione.Componenti software
Sistema | Software | Descrizione |
---|---|---|
Sistema di sviluppo | Ambiente di sviluppo integrato con un framework di moduli funzionali per la progettazione e la compilazione delle applicazioni HMI o Internet delle cose (IoT). | |
(Opzionale) Editor di codice esterno | Un editor di codice di terze parti per la personalizzazione, l'estensione o l'aggiunta di nuove funzioni tramite lo sviluppo di codice C# personalizzato.
SUGGERIMENTO:
Rockwell Automation consiglia di utilizzare
Visual Studio® 2022 o Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso. | |
Sistema client | Un'applicazione HMI o IoT sviluppata e compilata in FactoryTalk Optix Studio . | |
Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix | Software installato sul dispositivo target per l'aggiornamento e il trasferimento di Applicazioni FactoryTalk Optix da FactoryTalk Optix Studio ai dispositivi target. | |
Servizio FactoryTalk Optix Runtime | Servizio per eseguire FactoryTalk Optix come servizio sul dispositivo di runtime con o senza interfaccia utente. Selezionare questa opzione quando si installano gli Strumenti di runtime nel dispositivo target. |
Workflow di sviluppo e trasferimento
Fornire un feedback