FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio
È un ambiente di sviluppo integrato con un framework di moduli funzionali per la progettazione e la compilazione delle applicazioni HMI o Internet delle cose (IoT).FactoryTalk Optix Studio
include una libreria di oggetti predefiniti che supportano la progettazione modulare di interfacce grafiche, funzionalità e operazioni logiche di un'applicazione HMI. Utilizzando script di linguaggio C# specifici, è possibile automatizzare diverse azioni in fase di progettazione e aggiungere funzioni personalizzate ai progetti.Editor desktop e web
FactoryTalk Optix Studio
è disponibile come ambiente di sviluppo web e desktop che si utilizza per compilare le Applicazioni FactoryTalk Optix
e trasferirle nei sistemi client. È possibile accedere a Editor web di FactoryTalk Optix Studio
tramite FactoryTalk Hub
.Se si verifica un'interruzione della connessione Internet:
- Editor web di FactoryTalk Optix Studiotenta di riconnettersi a Internet ogni 5 secondi. Durante tale periodo non è possibile interagire conEditor web di FactoryTalk Optix Studio. Una volta cheEditor web di FactoryTalk Optix Studioha effettuato la riconnessione a Internet, è possibile continuare dal punto in cui è stato interrotto.
- Applicazione FactoryTalk Optixvisualizza il messaggio "Server non raggiungibile" dopo 10 secondi. QuandoApplicazione FactoryTalk Optixsi riconnette a Internet, l'applicazione tenta di ripristinare la sessione utente e viene visualizzata l'interfaccia.
Fornire un feedback