Driver TwinCAT
Osservare queste linee guida quando si utilizza il driver TwinCAT.
Controller supportati
Il driver supporta le seguenti famiglie di controller:
- Runtime TwinCAT®
- Sistemi Beckhoff® TwinCAT®
IMPORTANTE:
Il driver è stato testato con runtime TwinCAT® e CX5130-0155.
Importazione di tag del controller
IMPORTANTE:
Prima di importare tag da controller Beckhoff® TwinCAT®, eseguire Configurare il routing del controller.
È possibile importare tag nelle seguenti modalità:
- Modalità online
- Utilizzare la modalità online per importare i tag direttamente dal controller in fase di progettazione o a runtime.
- Modalità offline
- Utilizzare la modalità offline per importare tag dai fileTPY.Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del prodotto.
Questo driver di comunicazione supporta l'importazione di tipi di dati personalizzati definiti nel progetto del controller.
Tipi di dati
Il driver supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati del controller | Tipo di dati FactoryTalk Optix | Lunghezza | Note |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 BYTE | |
WORD | UINT16 | 2 BYTE | |
DWORD | UINT32 | 4 BYTE | |
LWORD | UINT64 | 8 BYTE | |
SINT | SBYTE | 1 BYTES | |
INT | INT16 | 2 BYTE | |
DINT | INT32 | 4 BYTE | |
USINT | BYTE | 1 BYTE | |
UINT | UINT16 | 2 BYTE | |
UDINT | UINT32 | 4 BYTE | |
LINT | INT64 | 8 BYTE | |
ULINT | UINT64 | 8 BYTE | |
REAL | FLOAT | 4 BYTE | |
LREAL | DOUBLE | 8 BYTE | |
TIME | DURATION | 4 BYTE | |
LTIME | DURATION | 8 BYTE | |
DATE | DATE TIME | 2 BYTE | |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 BYTE | Rockwell Automation consiglia di utilizzare l'oggetto Data e ora, che consente di impostare e visualizzare i dati di data e ora. |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 4 BYTE | |
STRING | STRING[Length] | ||
WSTRING | STRING[Length] | ||
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
twincat
driver twincat
Fornire un feedback