Logger

Un oggetto logger registra i dati e li memorizza in un database.
FactoryTalk Optix
offre due tipi di logger:
  • Logger dei dati
    . Campiona valori di una o più variabili a intervalli temporali regolari o a richiesta. Le proprietà della banda morta per un logger dei dati consentono di campionare variabili in relazione al valore campionato precedente della variabile. Configurare il logger per archiviare codici operazione di lettura nel controller nel database.
  • Logger degli eventi
    . Registra le proprietà di uno o più tipi di evento generati da:
    • Un nodo specifico e/o i suoi nodi figlio
    • Qualsiasi nodo del progetto
I dati del logger dei dati e del logger degli eventi sono visualizzati in tabelle.
Per un log di audit degli eventi, è possibile registrare le operazioni che gli utenti effettuano a runtime. Utilizzare questi dati per eseguire controlli di qualità o certificare applicazioni. Un logger degli eventi può registrare operazioni che includono:
  • Scrittura sulle variabili
  • Modifica degli attributi dei nodi
  • Creare eliminazione di nodi
  • Esecuzione di metodi
  • Login e logout
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal