Utilizzare una raccolta

È possibile contare, iterare, aggiungere e rimuovere gli oggetti in una raccolta.

Conteggio di oggetti in una raccolta

La proprietà
count
di una raccolta è una variabile di tipo intero che esprime il numero di oggetti nella raccolta. In questo esempio viene mostrato il numero di nodi figlio nell'oggetto
Panel1
:
var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");

Integrare oggetti in una raccolta

È possibile utilizzare l'istruzione
foreach
per iterare gli oggetti in una raccolta. Questo esempio genera un messaggio informativo per ciascun nodo figlio dell'oggetto
Panel1
. Il risultato è un elenco dei
BrowseName
di tutti i nodi figlio. Nell'esempio viene creata una variabile temporanea
child
, che in ogni ciclo rappresenta un diverso nodo figlio.
var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);

Aggiungere o rimuovere nodi OPC UA

È possibile utilizzare i metodi
Add()
e
Remove()
espressi dalle raccolte per aggiungere o rimuovere nodi di progetto. Vedere Aggiungere o rimuovere nodi.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal