Configurare una lista
Configurare una lista per ottenere i dati da un nodo del progetto o da un database.
- InVista progetto, inUI, fare clic con il pulsante destro del mouse su un contenitore, quindi selezionare .
- InProprietà, creare un collegamento dinamico tra la proprietàModelloe un nodo.Nodo selezionatoCombo boxOggetto databaseValori contenuti nelle tabelle di database.Nodo di progettoValori di attributi o proprietà di tutti i nodi figlio diretti.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creare collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Specificare il tipo degli elementi da visualizzare nell'oggetto impostandoItemKind.SUGGERIMENTO:La proprietàItemKindviene impostata automaticamente con il tipo di oggetto/variabile riconosciuto tra i nodi figlio.Per esempio, se il modello è basato su un nodo cartella che contiene diverse istanze di un tipo di oggettoMotor,ItemKindviene automaticamente impostata con il riferimento al tipoMotor. In questo caso, i valori visualizzati sono gli attributi o le proprietà di istanze diverse (Motor1,Motor2,Motor3e così via).
- (Opzionale) InEventi, associareSelezione modificatacon il metodoAggiorna.Gli elementi contenuti nell'oggetto si aggiornano ogni volta che si interagisce con l'oggetto.
- (Opzionale) Ordinare gli elementi impostando i valoriDirezione ordinamentoeOrdina per.
lista
Fornire un feedback