Backup di progetto
FactoryTalk Optix Studio
crea automaticamente backup dei progetti.Viene eseguito il backup automatico dei progetti quando:
- Si salva un progetto
- Si aggiorna un progetto a una versione più recente diFactoryTalk Optix Studio
- Un progetto viene ripristinato dal backup. Vedere Ripristinare un progetto.
Il percorso predefinito della cartella di backup è:
%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\Backups\
Project Name
Ognuna delle cartelle del progetto è costituita da altre sottocartelle con i seguenti tipi di backup:
- Automatico. Tre backup, eseguiti quando si salva il progetto.
- Ripristino. Un solo backup, eseguito all'apertura e al tentativo di riparazione di un progetto danneggiato. Vedere Ripristinare un progetto.
- Aggiornamento. Due backup, eseguiti quando si aggiorna il progetto a una versione più recente diFactoryTalk Optix Studio.
backup
Fornire un feedback