Proprietà delle animazioni
Configurare animazioni modificando le proprietà delle animazioni.
Animazione numerica
Una semplice animazione basata sul cambiamento del valore di una variabile con tempi specifici.
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Da | Valore iniziale dell'intervallo. |
A | Valore finale dell'intervallo. |
Durata | Durata dell'animazione in millisecondi. |
Interpolazione | Il tipo di interpolazione al cambiare del valore dell'animazione. |
Target | Nodo target dell'animazione. |
In esecuzione | Valore booleano. |
Ripetizioni | Numero di ripetizioni consecutive dell'animazione. Il valore -1 imposta una riproduzione continua dell'animazione. |
Animazione sequenziale
Gruppi di animazioni eseguite in ordine sequenziale.
Proprietà | Descrizione |
---|---|
In esecuzione | Valore booleano. |
Ripetizioni | Numero di ripetizioni consecutive dell'animazione. Il valore -1 imposta una riproduzione continua dell'animazione. |
Animazione parallela
Gruppi di animazioni eseguite in ordine parallelo.
Proprietà | Descrizione |
---|---|
In esecuzione | Valore booleano. |
Ripetizioni | Numero di ripetizioni consecutive dell'animazione. Il valore -1 imposta una riproduzione continua dell'animazione. |
animazione
Fornire un feedback