- Manuale introduttivo
- Creare progetti
- Oggetti grafici
- Oggetti grafici predefiniti
- Sessioni e impostazioni locali
- Riferimenti a oggetti e variabili
- Estensione dei progetti
- NetLogic
- Riferimento API C#
- Esercitazioni
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sugli oggetti grafici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sulle NetLogic
- Esercitazione su OPC UA
Curva di movimento
Definisce il comportamento di movimento dell'animazione
- BrowseName
- EasingCurveEnum
Valori
Valore | DisplayName | Descrizione |
---|---|---|
0 | Lineare | L'animazione viene eseguita linearmente da minVal a maxVal |
1 | Quadratica in ingresso | |
2 | Quadratica in uscita | |
3 | Quadratica in ingresso e uscita | |
4 | Quadratica in uscita e ingresso | |
5 | Cubica in ingresso | |
6 | Cubica in uscita | |
7 | Cubica in ingresso e uscita | |
8 | Cubica in uscita e ingresso | |
9 | Quartica in ingresso | |
10 | Quartica in uscita | |
11 | Quartica in ingresso e uscita | |
12 | Quartica in uscita e ingresso | |
13 | Quintica in ingresso | |
14 | Quintica in uscita | |
15 | Quintica in ingresso e uscita | |
16 | Quintica in uscita e ingresso | |
17 | Sinusoidale in ingresso | |
18 | Sinusoidale in uscita | |
19 | Sinusoidale in ingresso e uscita | |
20 | Sinusoidale in uscita e ingresso | |
21 | Esponenziale in ingresso | |
22 | Esponenziale in uscita | |
23 | Esponenziale in ingresso e uscita | |
24 | Esponenziale in uscita e ingresso | |
25 | Circolare in ingresso | |
26 | Circolare in uscita | |
27 | Circolare in ingresso e uscita | |
28 | Circolare in uscita e ingresso | |
29 | Elastica in ingresso | |
30 | Elastica in uscita | |
31 | Elastica in ingresso e uscita | |
32 | Elastica in uscita e ingresso | |
33 | Back in ingresso | |
34 | Back in uscita | |
35 | Back in ingresso e uscita | |
36 | Back in uscita e ingresso | |
37 | Rimbalzo in ingresso | |
38 | Rimbalzo in uscita | |
39 | Rimbalzo in ingresso e uscita | |
40 | Rimbalzo in uscita e ingresso |
Fornire un feedback