Creare un database Influx locale

  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Database InfluxDB locale
    .
  2. In
    Proprietà
    , impostare il
    Periodo di conservazione
    .
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal