Configurare un pannello di navigazione

Configurare un pannello di navigazione per passare da un pannello di navigazione all'altro a runtime.
  1. In
    Vista progetto
    , fare doppio clic su
    MainWindow (type)
    .
    Il tipo finestra viene visualizzato nell'editor.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Contenitori
    Pannello di navigazione
    .
    Il pannello di navigazione viene visualizzato nella finestra principale e non è posizionato.
  3. In
    Proprietà
    , impostare
    Allineamento orizzontale
    e
    Allineamento verticale
    su
    Allarga
    .
    Il pannello di navigazione occupa l'intera altezza e la larghezza della finestra principale e copre il logo.
  4. Impostare
    Margine superiore
    su
    55
    .
    Il pannello di navigazione non copre più il logo.
  5. Trascinare
    Page1 (type)
    ,
    Page2 (type)
    ,
    Page3 (type)
    e
    Page4 (type)
    su
    PannelloDiNavigazione1
    .
Riquadro di navigazione con pagine vuote
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal