Configurare un pulsante per chiudere una finestra di dialogo

Per nascondere una finestra di dialogo a runtime, un altro oggetto deve chiamare un metodo specifico.
Prerequisiti
Creare un tipo finestra di dialogo. Vedere Creare un tipo di oggetto grafico.
  1. Per configurare un pulsante per chiudere una finestra di dialogo
  2. Creare un oggetto pulsante come oggetto figlio del tipo finestra di dialogo.
    Per ulteriori informazioni, vedere Creare un oggetto grafico da un tipo.
  3. In
    Eventi
    , accanto all'
    evento MouseClick
    , selezionare
    Add
    e selezionare il metodo
    Chiudi
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal