Eseguire il push a una libreria
Eseguire il push di una libreria remota a un repository Git remoto per rendere le modifiche disponibili ad altri utenti della libreria remota.
AVVERTIMENTO:
Se si usa una
FactoryTalk Optix Studio
personalizzata o FactoryTalk Optix Studio
beta, il push degli aggiornamenti delle librerie nel repository remoto impedisce ad altri utenti di estrarre la libreria se non utilizzano lo stesso canale di rilascio FactoryTalk Optix Studio
.- Per eseguire il push a una libreria
- Dalla barra degli strumenti principale, selezionare.Librerie
- SelezionarePush.Viene visualizzata laPush libreria remota, indicando che gli utenti con una versione precedente diFactoryTalk Optixnon saranno in grado di utilizzare la libreria di cui si sta per eseguire il push fino all'aggiornamento della versione diFactoryTalk Optix.
- SelezionarePush.
- InPush a remoto, completare:
- Identità. Selezionare la propria identità. Si può trattare della propria identitàGitLab®oGitHub®.
- Proprietario/Gruppo. Selezionare il proprietario o il gruppo del repository. Può essere la propria identità o un gruppo a cui si appartiene.
- Privato. Selezionare per creare un repository privato che solo il proprietario o il gruppo selezionato può associare a un progetto.
- Pubblico. Selezionare per creare un repository pubblico che altri proprietari e gruppi possono associare a un progetto.
- URL. Visualizza l'URL del repository in base alle impostazioni selezionate.
- SelezionarePush a remoto.SUGGERIMENTO: È possibile gestire l'URL del repository remoto e le credenziali utente inOpzioni FactoryTalk Optix Studio. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare il controllo delle versioni.SUGGERIMENTO: Per utilizzare il controllo della versione, i nomi della libreria FactoryTalk Optix e i nomi del repository devono corrispondere. I nomi della libreria e del repository devono contenere solo caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
La libreria viene inviata in push al repository remoto.
Fornire un feedback