Trovare testo in un progetto

Cercare nomi o valori di oggetti specifici in un progetto per trovare rapidamente gli oggetti.
  1. Per uno dei seguenti casi:
    • Dalla barra degli strumenti, selezionare
      .
    • Premere
      /
      /
      .
  2. In
    Trova o sostituisci in progetto
    , nella scheda
    Cerca
    , immettere il testo da trovare in
    Trova
    .
  3. (Opzionale) In
    Cerca
    , selezionare:
    • Qualsiasi
      . Cercare nei nomi e nei valori.
    • Nomi
      . Cercare solo nei nomi.
    • Valori
      . Cercare solo nei valori.
  4. (Opzionale) In
    Cartella
    , selezionare la cartella in cui eseguire la ricerca.
  5. (Opzionale) In
    Ambito
    , selezionare:
    • Intero progetto
      . Cercare nell'intero progetto.
    • Elementi di progetto
      . Limitare l'ambito di ricerca agli elementi del progetto.
    • Soluzioni .Net
      . Limitare l'ambito di ricerca ai file NetLogic e al relativo contenuto. Se si seleziona
      Soluzioni .Net
      , viene disabilitata l'opzione
      Cartella
      .
  6. (Opzionale) Selezionare o deselezionare una delle seguenti opzioni:
    • Maiuscole/minuscole
      . Limita la ricerca ai termini con maiuscole e minuscole così come specificate.
    • Parola intera
      . Cerca solo parole intere.
    • Espressione regolare
      . Usa le espressioni regolari nel testo da trovare. Se si seleziona
      Espressione regolare
      , vengono disabilitate le opzioni
      Maiuscole/minuscole
      e
      Parola intera
      .
      SUGGERIMENTO: Il campo
      Espressione regolare
      supporta la sintassi di base delle espressioni regolari POSIX. Ad esempio, cercare
      Motor.*Speed
      per trovare oggetti che iniziano con "Motor" e terminano con "Speed", che includono qualsiasi carattere intermedio.
  7. Selezionare
    Trova
    .
I risultati della ricerca vengono visualizzati in
Output
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal