Driver di controller Micro
Osservare queste linee guida quando si lavora con driver di controller Micro.
Controller supportati
Il Driver di controller Micro supporta controller
Micro800™
e controller MicroLogix™
1400, nonché controller SLC 500.
SUGGERIMENTO:
Se si utilizza un modulo 1761-NET-ENI(W) per comunicare con la porta seriale di un controller supportato, è necessario utilizzare un modulo Serie C o Serie D 1761-NET-ENI(W) per lavorare con FactoryTalk Optix.
Importazione di tag del controller
Con il driver di controller Micro, è possibile importare tag dai controller
Micro800
in modalità online.Questo driver di comunicazione supporta l'importazione di tipi di dati personalizzati definiti nel progetto del controller.
Tipi di dati
Il driver di controller Micro supporta i seguenti tipi di dati:
Tipo di dati | Tipo dato FactoryTalk Optix |
---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
controller micro
driver di controller micro
Fornire un feedback