Panneau de navigation

Panneau de navigation

Panneau qui contient d’autres panneaux et les organise automatiquement dans des onglets navigables.
BrowseName
NavigationPanel
SuperType
Conteneur(Container)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Panneau dynamique connecté
AttachedPanelLoader
Panneau dynamique à utiliser pour afficher le contenu du panneau de navigation
Panneau actuel
CurrentPanel
ID de nœud du panneau affiché.
Position de l’onglet
TabPosition
Position des onglets de navigation sur l’axe Y.
Hauteur de l’onglet
TabHeight
Définit la hauteur de tous les onglets. Lorsque l’option Automatique est activée, la hauteur de tous les onglets s’adapte à celle de l’onglet le plus haut
Largeur de l’onglet
TabWidth
Définit la largeur de tous les onglets. Lorsque cette option est activée, tous les onglets ont une taille fixe. Lorsque l’option Automatique est activée, la largeur des onglets s’adapte automatiquement à celle de leur contenu
Index de l’onglet actuel
CurrentTabIndex
Index de l’onglet actuellement sélectionné
Apparence
Appearance
Apparence du panneau de navigation
Panneaux
Panels
Collection d’objets Panneau à afficher.
Élément à déplacer
MoveTarget
(Hérité de Conteneur)
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Méthodes

Modifier le panneau par index d’onglet
BrowseName
ChangePanelByTabIndex
InputArguments
Nom
DataType
Description
Index
Index du panneau à charger
AliasNode
Nœud vers lequel pointer un alias dans le panneau à afficher.
Modifier le panneau par nom d’onglet
BrowseName
ChangePanelByTabName
InputArguments
Nom
DataType
Description
PanelItemBrowseName
BrowseName du panneau
AliasNode
Nœud vers lequel pointer un alias dans le panneau à afficher.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal