Dessins
Utilisez des objets dessins pour ajouter des formes et des images à votre interface d’application.
Objet | Description |
|---|---|
Rectangle ou carré qui s’affiche lors de l’exécution. Utilisez les rectangles pour créer des boutons ou regrouper d'autres objets pertinents. Consultez la rubrique Tracer un rectangle ou un carré. | |
Ellipse ou cercle qui s’affiche lors de l’exécution. Utilisez les ellipses pour créer des boutons ou regrouper d'autres objets pertinents. Consultez la rubrique Tracer un ovale ou un cercle. | |
Image PNG , JPG , JPEG , BMP ou SVG . Par exemple, un logo. | |
Objet pouvant avoir plusieurs états d’image en fonction de la valeur d’entrée. Chaque état d’image peut faire référence à une image différente et peut avoir une opacité spécifique. Si la valeur d’entrée ne correspond à aucun état d’image, la valeur par défaut est utilisée (premier état défini). | |
Image SVG Tiny 1.2, dont les propriétés de chaque partie individuelle peuvent être modifiées lors de la conception ou de l’exécution. Par exemple, une alarme peut déclencher une partie spécifique de l’image afin qu’elle devienne rouge. | |
Ligne | Ligne que vous pouvez tracer et dont vous pouvez personnaliser l'apparence. Consultez la rubrique Tracer une ligne. |
Polyligne | Polyligne et polygone pouvant être sélectionnés lors de l'exécution et dont vous pouvez personnaliser l'apparence. Consultez la rubrique Tracé d'une polyligne ou d'un polygone. |
Fournir une réponse