Zone de liste

Lister les éléments sélectionnables provenant de nœuds du projet ou d’une ou plusieurs tables de base de données.
BrowseName
ListBox
SuperType
Élément(Item)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Modèle
Model
Référence au modèle d’informations ou à la base de données où obtenir les données.
Valeur sélectionnée
SelectedValue
Valeur de la propriété définie dans le chemin de la valeur sélectionnée lorsqu’un élément est sélectionné lors de l’exécution.
Élément sélectionné
SelectedItem
Élément sélectionné lorsque l’objet est initialisé à l’exécution (si vide, il est initialisé sans sélection). Après l’initialisation, cette propriété affiche le nœud correspondant à l’élément sélectionné (l’accès à la propriété est à la fois en lecture et écriture lorsque les données sont obtenues à partir des nœuds du projet, lecture seule lorsqu’elle sont obtenues à partir d’une base de données).
Élément sélectionné dans l’interface utilisateur
UISelectedItem
Valeur sélectionnée de l’interface utilisateur
UISelectedValue
Autoriser la désélection
AllowDeselection
Afficher le chemin de la valeur
DisplayValuePath
Attribut/Propriété des nœuds ou de la colonne d’une table de base de données dont la valeur est à afficher dans la liste. Lorsqu’une valeur n’est pas affectée, si le modèle est basé sur des nœuds, le nom de navigation BrowseName des nœuds s’affiche ; si le modèle est basé sur une base de données, la valeur de la première cellule de chaque ligne s’affiche, à l’exception des requêtes qui filtrent davantage les valeurs.
Chemin de valeur sélectionné
SelectedValuePath
Propriété avec laquelle affecter une valeur à la propriété Valeur sélectionnée à l’exécution lors de la sélection d’un élément.
Requête
Query
Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40
Famille de polices
FontFamily
Famille de polices.
Épaisseur de police
FontWeight
Épaisseur de police.
Police en italique
FontItalic
Active/Désactive les italiques dans le texte.
Taille de police
FontSize
Taille de police.
Couleur de texte
TextColor
Couleur du texte à afficher.
Ordre de tri
SortOrder
Ordre de tri par défaut, croissant ou descendant, des éléments.
Réorganiser par
OrderBy
Attribut/propriété des nœuds ou colonne d’une table pour trier les éléments. Généralement, le même attribut/propriété ou colonne à partir duquel les éléments sont obtenus est défini.
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)

Méthodes

Actualiser
BrowseName
Refresh

Événements

Sélection modifiée
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.