Créer un chargeur de panneau client

Créez un chargeur de panneau qui récupèrera les données du panneau du projet du serveur.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    MainWindow (type)
    et sélectionnez
    Nouveau
    Conteneurs
    Chargeur de panneau
    .
  2. Passez le curseur de la souris sur le chargeur de panneau, sélectionnez
    Edit
    et saisissez
    ClientPanelLoader
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.