Créer une méthode associée à un objet
Créez une méthode pour un objet afin qu’elle soit appliquée lors de l’exécution. Créez une méthode pour un NetLogic d’exécution que vous ajoutez à
Vue de projet
.- DansVue de projet, sélectionnez le nœud d'objet.
- Sélectionnez , puisNetLogic d’exécution.NetlogicD’exécution#s’affiche dansVue de projet.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surNetlogicD’exécutionet sélectionnez .NetLogics’ouvre dans l’éditeur avec le code ajouté :[ExportMethod] public void MethodName() { // insert code to be executed by method }
- (Facultatif) Renommez la méthode dans C#.
Fournir une réponse