Convertisseur clé-valeur
Permet de convertir la valeur de la source en sa valeur parente correspondante en fonction d'une table de paires clé-valeur. Le convertisseur clé-valeur convertit des données hétérogènes (une couleur, par exemple) en valeur.
Éditeur clé-valeur
Vous pouvez ouvrir l’éditeur clé-valeur en sélectionnant
en regard du convertisseur clé-valeur dans l’éditeur de liens dynamiques avancés.


Élément | Nom | Description |
|---|---|---|
![]() | Chemin du convertisseur | Chemin d’accès au convertisseur. |
![]() | ![]() | Ajoute une ligne de table clé-valeur. |
![]() | Supprimer | Supprime la ligne de la table clé-valeur sélectionnée. |
![]() | Type de données | Indique le type de données des clés ou des valeurs. Sélectionnez cette option pour choisir un type de données différent. |
![]() | Clé | Clé de convertisseur (valeur source). |
![]() | Valeur | Valeur correspondant à la clé dans la même ligne (valeur de sortie).
CONSEIL:
La valeur de la première ligne est la valeur par défaut. Si la valeur source ne correspond à aucune clé de convertisseur, le convertisseur renvoie la valeur par défaut.
|
Propriétés
Propriété | Description |
|---|---|
Mode | Direction du lien dynamique :
|
Source
Variable dont la valeur correspond à une clé.
Sortie
Valeur associée à la clé de la carte.
Exemple

Fournir une réponse







Lecture du nœud source au parent.
Écriture du parent au nœud source.
Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.