Configurer le délai d’expiration d’inactivité
    Vous pouvez configurer un délai d’expiration en cas d’inactivité d’un utilisateur dans l’
FactoryTalk Optix
. Un délai d’expiration peut déclencher un événement personnalisé.Pour configurer un délai d'expiration, l'application doit disposer d'objets graphiques interactifs. Lors de l'exécution, l'inactivité inclut l'absence de mouvements du curseur, d'actions sur le clavier et d'interactions de l'utilisateur.
Vous pouvez configurer un délai d’expiration d’inactivité pour une page spécifique ou une session entière.
Fournir une réponse