Créer une jauge de vitesse et des étiquettes
Créez des éléments d’interface utilisateur qui affichent des informations relatives à la vitesse d’un moteur sélectionné.
- Créer la jauge de vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMotorSpeedPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur la jauge, sélectionnezet saisissez
SpeedGauge. - DansPropriétés, créez un lien dynamique entreValeuret .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
- Créer l’étiquette de vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMotorSpeedPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissez
SpeedLabel. - DansPropriétés, définissezTextesurSpeed.
- Créer l’étiquette de valeur de vitesse :
- DansVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris surMotorSpeedPanelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur l’étiquette, sélectionnezet saisissez
SpeedValueLabel. - DansPropriétés, créez un lien dynamique entreTexteet .Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse