Importer ou exporter des recettes lors de l'exécution
Utilisez le script NetLogic RecipeImportExport pour importer des recettes depuis un fichier
CSV
ou exporter des recettes vers un fichier CSV
lors de l'exécution.Conditions préalables
- Pour importer ou exporter des recettes lors de l’exécution
- Dans la barre d’outils, sélectionnezBibliothèques de modèles
- DansBibliothèques:
- SélectionnezScripts.
- Dans le volet de droite, faites glisserImporter ou exporter des recettesvers un dossier du voletVue de projetdansFactoryTalk Optix Studio.Faites glisserImporter ou exporter des recettesvers le dossierModèle.
- SélectionnezFermer.
- Dans le voletVue de projet, sélectionnez l'objetRecipeImportExport.
- Dans le voletPropriétés, procédez comme suit :
- Dans la propriétéSchémaDeRecette, sélectionnez le schéma de recette de l'objet de référence.
- DansCSVFile, saisissez le chemin complet du fichierCSVà importer ou exporter.C:\temp\export_recipes.csvNOTE: Les champs du fichierCSVà importer doivent être identiques aux colonnes de la base de données.
- Dans la propriétéCSVSeparator, définissez le séparateur CSV.
- Pour délimiter les champs entre guillemets dans le fichierCSV, définissez la propriétéWrapFieldssurVrai.
- Configurez les boutons pour déclencher l'importation ou l'exportation :
- Ajoutez un objet Bouton dans un conteneur et associez son événement MouseClick à la méthode d'importation NetLogic.
- Ajoutez un objet Bouton dans un conteneur et associez son événement MouseClick à la méthode d'exportation NetLogic.
Pour plus d'informations, consultez les rubriques Bouton et Ajouter une méthode à un événement existant.
Fournir une réponse