- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Propagation d’unités d’ingénierie
- BrowseName
- DynamicLinkEUMode
Valeurs
Value | DisplayName | Description |
---|---|---|
0 | Localiser | Définir l’unité d’ingénierie parente selon le système de mesure de la session. |
1 | Copier à partir de la source | Définir l’unité d’ingénierie parente comme unité d’ingénierie source. |
Fournir une réponse