Créer un modèle à partir d'un objet ou d'une variable

Utilisez un modèle pour créer d'autres objets et variables dont les attributs sont similaires.
  1. Sélectionnez
    Bibliothèques de modèles
    .
  2. Dans
    Vue de projet
    , faites glisser l’objet ou la variable dans une bibliothèque de
    Bibliothèques de modèles
    .
    Un nouveau modèle apparaît sous
    Composants
    .
  3. (Facultatif) Sélectionnez le modèle et entrez une description.
    Par exemple, expliquez comment utiliser ou implémenter votre widget.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.