Déboguer un NetLogic à distance
    Avec Visual Studio, vous pouvez déboguer à distance un NetLogic d’exécution sur les systèmes Windows.
     CONSEIL: 
    Le débogage à distance n’est pas possible sur les IHM pour des raisons de sécurité. Pour plus d’informations sur le débogage à distance, consultez Déboguer à distance - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
Pour déboguer un NetLogic localement, consultez Déboguer un NetLogic localement.
Conditions préalables
- Sur la machine de développement, téléchargez Visual Studio et définissez-le comme éditeur de code par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
 - Vérifiez que la machine cliente et la machine de développement sont connectées au même réseau.
 
- Pour déboguer à distance un NetLogic d’exécution
 - Configurez la machine Windows distante comme cible dansFactoryTalk Optix Studio. Consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
 - Arrêtez le débogueur et l’exécution de l’application, puis modifiez le code.CONSEIL: Pour arrêter le processus de débogage à distance, fermez l'application de bureau Débogueur distant ou arrêtez le débogage dans Visual Studio.
 - Répétez 3.
 
Fournir une réponse