IUANode.Get<T>(browsePath)
Renvoie un objet C# correspondant au premier nœud enfant du nœud sur lequel cette méthode est appelée. Le nom d’objet renvoyé correspond à l’argument du type spécifié.
CONSEIL:
Dans Visual Studio et Visual Studio Code, la spécification du type exact (
<T>
) améliore la finalisation du code intelligent et facilite l’identification des erreurs lors de l’écriture du code.Lors de l’exécution, on sait avec certitude si le nœud recherché est du type demandé. Si le nœud recherché n’est pas du type demandé, l’API renvoie
null
.T Get<T>(stringbrowsePath)
Arguments
- T
- Classe C#IUANodecorrespondant à la classe de l'objet C# à renvoyer.
- browsePath(string)
- Peut être :
- BrowseNamede l'objet .
- Le chemin d’accès à l’objet dans le modèle d’information, exprimé de manière unique comme une séquence de valeursBrowseNameséparées par/
Renvoie
- T
- Objet C# correspondant au nœud demandé.
Exemple
L’exemple suivant présente un objet C# renvoyé qui correspond au premier nœud enfant
Motor1
du nœud qui contient le NetLogic :var motor = Owner.Get<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
Fournir une réponse