Créer un objet Image SVG avancée

Ajoutez un objet Image SVG avancée représentant un convoyeur et liez dynamiquement sa représentation de châssis à l’alarme.
Conditions préalables
Téléchargez et extrayez l’image SVG 1.2 Tiny.
  1. Pour créer un objet Image SVG avancée
  2. Créer l’objet image :
    1. Dans le volet
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Dessins
      Image SVG avancée
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur l’image, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      ConveyorImage
      .
  3. Configurer l’objet image :
    1. Double-cliquez sur l’image vide
      Image placeholder
      sur la zone de dessin.
    2. Sélectionnez
      Importer des fichiers
      et dans
      Importer des fichiers
      , sélectionnez le fichier à importer, puis choisissez
      Sélectionner
      .
    3. Sous
      Propriétés de l’élément SVG
      Propriété1
      , définissez la valeur
      ID
      sur
      ConveyorChassis
      .
    4. Créez un lien dynamique complexe entre
      Valeur
      et
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      au moyen d’un convertisseur conditionnel.
      Valeur True
      #f51616
      Valeur False
      #000000
      DynamicLink conditionnel
      ProjectName
      Modèle
      ConveyorChassisMalfunctionAlarmVariable
      Pour plus d’informations sur les liens dynamiques, consultez Créer des liens dynamiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.