Zone d’avertissement

Plage de valeurs à afficher avec une couleur spécifique dans un objet Indicateur linéaire ou Indicateur circulaire.
BrowseName
WarningZone
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
De
From
Valeur de départ de la plage.
À
To
Valeur finale de la plage.
Couleur
Color
Couleur de la ligne du traceur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.