Gérer les schémas de recette
    Affichez et gérez les recettes lors de l’exécution.
- Ajoutez un schéma de recette. Consultez la rubrique Configurer un schéma de recette ou Configurer un schéma de recette manuellement.
 - Dupliquez un schéma de recette existant. Consultez la rubrique Dupliquer un schéma de recette.
 - Modifiez les propriétés d'un schéma de recette. Consultez la rubrique Modifier un schéma de recette.
 - Supprimez un schéma de recette. Consultez la rubrique Supprimer un schéma de recette.
 
Fournir une réponse