- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- OPC UA
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Liens dynamiques
- Alarmes
- Recettes
- Enregistreur
- Rapports
- Traductions
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Tutoriel sur NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
Épaisseur de police
- BrowseName
- FontWeightEnum
Valeurs
Value | DisplayName | Description |
---|---|---|
100 | Mince | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 100 dans la spécification OpenType. |
200 | Ultra-maigre | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 200 dans la spécification OpenType. |
300 | Maigre | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 300 dans la spécification OpenType. |
400 | Normal | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 400 dans la spécification OpenType. |
500 | Moyenne | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 500 dans la spécification OpenType. |
600 | Semi-gras | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 600 dans la spécification OpenType. |
700 | Gras | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 700 dans la spécification OpenType. |
800 | Ultra-gras | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 800 dans la spécification OpenType. |
900 | Noir | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 900 dans la spécification OpenType. |
950 | Ultra-noir | Spécifier une épaisseur de police avec une valeur de 950 dans la spécification OpenType. |
Fournir une réponse