Interface réseau

Interface réseau

Configurez les interfaces réseau WAN et LAN.
BrowseName
NetworkInterface
SuperType
Objet(BaseObjectType)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
DHCP activé
DHCPClientEnabled
Obtenez automatiquement les paramètres IP à l'aide de DHCP.
Adresse IP
IPAddress
Adresse IP du réseau.
DNS 1
DNS1
Adresse DNS primaire du réseau.
DNS 2
DNS2
Adresse DNS secondaire du réseau.
Passerelle par défaut
DefaultGateway
Adresse IP de la passerelle réseau par défaut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal