Créer une interface permettant de filtrer la zone de liste

Créez une zone de texte permettant de filtrer les données de la zone de liste.
  1. Créer une zone de texte :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Zone de texte
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la zone de liste, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      DataFilterTextBox
      .
  2. Créer l’étiquette du filtre :
    1. Dans
      Vue de projet
      , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
      MainWindow (type)
      et sélectionnez
      Nouveau
      Contrôles de base
      Étiquette
      .
    2. Passez le curseur de la souris sur la zone de liste, sélectionnez
      Edit
      et saisissez
      DataFilterLabel
      .
    3. Dans
      Propriétés
      , définissez
      Texte
      sur
      Filter:
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.