Vue de type
Les types sont des modèles d’objets ou de variables à partir desquels d’autres objets et variables sont créés. Utilisez
Vue de type
pour ajouter un type d’objet à l’éditeur afin de créer une instance de ce type. Faites glisser le type depuis un dossier dans Vue de type
vers la fenêtre ou la zone de dessin.Les types sont organisés en dossiers par catégorie d’objet. Les exemples de dossiers incluent les types d’interface utilisateur, de bases de données, d’enregistreurs, d’alarmes et de recettes.
Fournir une réponse