IUANode.Get(browsePath)
Renvoie un objet C#
IUANode
qui correspond au premier nœud enfant du nœud sur lequel la méthode est appelée. Le nom d'objet renvoyé correspond à l'argument.IUANode Get(stringbrowsePath);
Arguments
- browsePath(string)
- Peut être :
- BrowseNamede l'objet .
- Le chemin d’accès à l’objet dans le modèle d’information, exprimé de manière unique comme une séquence de valeursBrowseNameséparées par/
Renvoie
- IUANode
- Objet C# correspondant au nœud demandé.
Exemples
Les exemples suivants présentent un objet C# renvoyé qui correspond au nœud
Motor1
qui est un enfant de Machine1
:var motor1 = Owner.Get("Machine1").Get("Motor1");
var motor1 = Owner.Get("Machine1/Motor1");
Fournir une réponse