IUANode.GetAlias(aliasName)

Renvoie un objet C# qui correspond au nœud vers lequel pointe l’alias indiqué comme argument.
IUANode GetAlias(string
aliasName
);

Arguments

aliasName
(string)
Peut être :
  • BrowseName
    de l'alias.
  • Le chemin d’accès au nœud dans le modèle d’information, exprimé de manière unique sous la forme d’une séquence de valeurs
    BrowseName
    séparées par
    /

Renvoie

IUANode
Objet C# correspondant au nœud demandé.

Exemple

L’exemple suivant présente un objet C# renvoyé qui correspond au nœud vers lequel pointe l’alias
Alias1
 :
var modelFolder = Project.Current.Get("Model"); var alias = modelFolder.GetAlias("Alias1");
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.