Événements d'alarmes
Chaque type d’alarme possède un événement spécifique dans le volet
Propriétés
.Il existe trois méthodes par défaut pour chaque événement d’alarme :
- Acquitter. Acquittez l’alarme.
- Ajouter un commentaire. Ajoutez un commentaire à l’alarme dans la grille d’alarmes.
- Confirmer. Résolvez la cause de l’alarme.
Type d'alarme | Événement d’alarme |
---|---|
Alarme numérique | OffNormalAlarmType |
Alarme exclusive de niveau | ExclusiveLevelAlarmType |
Alarme exclusive de déviation | ExclusiveDeviationAlarmType |
Alarme exclusive de fréquence de modification | ExclusiveRateOfChangeAlarmType |
Alarme non exclusive de niveau | NonExclusiveLevelAlarmType |
Alarme non exclusive de déviation | NonExclusiveDeviationAlarmType |
Alarme non exclusive de fréquence de modification | NonExclusiveRateOfChangeAlarmType |
Fournir une réponse