Pilote RA EtherNet/IP
Pilote RA EtherNet/IP
prend en charge l’importation de balises en mode en ligne et hors ligne.Balises d’automate
Le pilote Logix prend en charge les deux formats de fichier
L5X
et ACD
pour l’importation de balises en mode hors ligne. Le format de fichier des balises exportées dépend de l’automate. Reportez-vous au Manuel de référence d’importation/exportation des automates Logix 5000™
, publication 1756-RM014A
.Pour chaque
Add-On Instruction
, une structure contenant les données locales est créée. Une structure importée est associée à un lien dynamique de type Entrée/Sortie
. Vous pouvez gérer les blocs de fonctions Add-On Instruction
comme s’ils étaient un type de données déclaré par l’utilisateur.
IMPORTANT:
Il incombe au concepteur de définir les restrictions nécessaires sur les contrôles auxquels ils associent les membres déclarés dans
ADD-ON
en tant que Read Only
ou Output Parameters
.Prise en charge des automates
Pilote RA EtherNet/IP
prend en charge les familles d’automates suivantes (révisions 32 et ultérieures du micrologiciel) :- ControlLogix®5570
- GuardLogix®5570
- ControlLogix®5580
- GuardLogix®5580
- CompactLogix™5480
- CompactLogix™5380
- Compact GuardLogix®5380
- CompactLogix™5370
- Compact GuardLogix®5370
Variable d’automate
La catégorie
Automate
du navigateur de liens dynamiques affiche les variables liées au pilote EtherNet/IP de Rockwell Automation. Liez ces variables aux objets de votre projet pour afficher des informations sur l’état de l’automate.Variable | Type | Définition | Lecture/Écriture | Redémarrage requis |
|---|---|---|---|---|
Éléments de données actifs | UInt32 | Nombre d’éléments de données actifs en cours de lecture par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Compteur d’activité | UInt32 | Nombre de paquets de communication reçus par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Numéro de catalogue | String | Numéro de catalogue lu par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Nom de l’automate | String | Nom de l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Échecs d’éléments de données | UInt32 | Nombre d’éléments de données actifs ne pouvant actuellement pas être lus par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Révision majeure | UInt32 | Version majeure du micrologiciel de l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Révision mineure | UInt32 | Version mineure du micrologiciel de l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Mode | String | Mode de fonctionnement de l’automate. Les mondes sont Exécution, Programme, Défaut, Exécution distante et Programme distant. | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Blocs optimisés | UInt32 | Nombre de blocs de données optimisés envoyés entre l’automate et le dispositif IHM | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Chemin | String | Chemin de communication vers l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Présent | Boolean | Indique si l’automate se trouve sur le réseau | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Code produit | UInt32 | Code produit lu par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Type de produit | UInt32 | Type de produit lu par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Défauts majeurs récupérables | Boolean | Indique si l’automate a détecté un défaut majeur récupérable | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Défauts mineurs récupérables | Boolean | Indique si l’automate a détecté un défaut mineur récupérable | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Mode Exécution | Boolean | Indique si l’automate est en mode Exécution | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Synchronisé | Booléen | Indique si les données de l’automate sont synchronisées avec les données de l’application d’exécution | Lecture seule | Redémarrage non requis |
État de synchronisation | String | État de synchronisation de l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Défauts majeurs non récupérables | Boolean | Indique que l’automate a détecté un défaut majeur non récupérable | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Défauts mineurs non récupérables | Boolean | Indique que l’automate a détecté un défaut mineur non récupérable | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Fournisseur | UInt32 | Code fournisseur lu par l’automate | Lecture seule | Redémarrage non requis |
Communication
Pour établir la communication avec un automate Logix, spécifiez la propriété . Pour plus d’informations, consultez Configurer un pilote de communication.
Route
de l’objet Station
correspondant au format suivant : IP_Address
\Backplane\Chassis_Slot_Number
Prise en charge des modules de communication Ethernet
Vous ne pouvez pas utiliser le module de pont EtherNet/IP 1756-ENET avec
Pilote RA EtherNet/IP
.Fournir une réponse