Traduire une chaîne
    Traduisez une chaîne pour que le texte de cette chaîne puisse être affiché dans différentes langues.
Si aucune traduction n'est attendue pour des paramètres régionaux, la chaîne affichée lors de l'exécution dépend des paramètres régionaux de substitution de l'utilisateur.
- DansVue de projet, développezTraductions, puis double-cliquez sur une bibliothèque de localisation.
 - SélectionnezAfficher les références de traduction.
 - Dans la ligne de la chaîne à traduire, sélectionnezSynchronisé. Une nouvelle clé portant le même nom que la chaîne apparaît dans la table de traductions.
 - (Facultatif) Renommez la clé dans la pageRéférence de traductionpour ajouter une clé dans la table de traduction.Le changement de nom d’une clé ne retire pas la clé portant le nom précédent.
 - SélectionnezAfficher la table de traductions.
 - Ajoutez des traductions pour la clé.
 
Fournir une réponse