Grille de données
Table qui présente des données obtenues à partir de nœuds du projet ou d’une ou plusieurs tables de base de données.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
|---|---|---|---|
Requête | Query | Requête SQL standard pour filtrer les données d’intérêt. Vous pouvez l’utiliser pour filtrer les données à partir d’une base de données et filtrer les données obtenues à partir d’un modèle basé sur les nœuds. Dans le cas d’un modèle basé sur les nœuds, la partie du modèle SELECT * FROM est requise, suivie de la clause WHERE pour indiquer les conditions de recherche, par exemple : SELECT * FROM Model WHERE Speed > 40 | |
Durée d’actualisation automatique | AutoRefreshTime | La méthode Refresh (Actualiser) est invoquée périodiquement avec un intervalle d’attente égal à la valeur spécifiée (0 = actualisation automatique désactivée). | |
Élément sélectionné | SelectedItem | Élément sélectionné lorsque l’objet est initialisé à l’exécution (si vide, il est initialisé sans sélection). Après l’initialisation, cette propriété affiche le nœud correspondant à l’élément sélectionné (l’accès à la propriété est à la fois en lecture et écriture lorsque les données sont obtenues à partir des nœuds du projet, lecture seule lorsqu’elle sont obtenues à partir d’une base de données). | |
Couleur du texte de la ligne | RowTextColor | Couleur appliquée aux éléments de texte contenus dans la ligne. | |
Méthodes
Actualiser
- BrowseName
- Refresh
Événements
Sélection modifiée
- BrowseName
Fournir une réponse